This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP202:查找器件 SN65LVCP202RGER 的热指标

Guru**** 2845830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806565/sn65lvcp202-looking-for-the-thermal-metrics-for-the-part-sn65lvcp202rger

器件型号:SN65LVCP202

您好!

我正在查找以下组件的热指标: SN65LVCP202RGER

具体而言、我正在寻找结至外壳的热阻(Theta JC)和结至电路板的热阻(Theta JB)。

谢谢!
Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    获取这些数据可能需要几天的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请稍候、数据尚未就绪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)

    44.0

    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)

    38.0

    Result - Theta JB (标准数据表值)

    21.3.

    结果- psi JT (标准数据表值)

    1.0

    结果- psi JB (标准数据表值)

    21.2.

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值)

    6.4.