This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TUSB2046B:AM4376BZDN80 &放大器;TUSB2046BIRHB

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B, AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/805302/linux-tusb2046b-am4376bzdn80-tusb2046birhb

器件型号:TUSB2046B
主题中讨论的其他器件: AM4376

工具/软件:Linux

尊敬的所有人

请帮助。 我的集线器 TUSB2046B (QFN 封装)有问题。 处理器无法识别集线器、也无法识别连接到集线器的设备。 我还有一个来自先前购买的批次的集线器、该批次由处理器识别。 也无法识别连接到集线器的设备。 我使用的是 Sitara AM4376BZDN80处理器。 我添加了电路的一部分。

第一个坏的集线器

[3.694647]  USB 1-1:使用 xhci-hcd 的全新全速 USB 器件编号4
[3.706661]  USB 1-1:器件未响应设置地址。
[3.924736]  USB 1-1:器件未响应设置地址。
[4.144634]  USB 1-1:器件不接受地址4、错误-71
[4.294633]  USB 1-1:使用 xhci-hcd 的新型全速 USB 器件编号5
[4.301270]  USB 1-1:器件对设置地址无响应。
[4.524727]  USB 1-1:器件不响应设置地址。
[4.744628]  USB 1-1:设备不接受地址5、错误-71
[4.750550]  USB USB1-port1:无法枚举 USB 设备

条件良好的轮毂

[439.814641] USB 1-1:使用 xhci-hcd 的新型全速 USB 器件编号6
[440.114915] 集线器1-1:1.0:找到 USB 集线器
[440.120842] 集线器1-1:1.0:检测到4个端口

e2e.ti.com/.../006_5F00_UpperBoards.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、TUSB2046使用了什么时钟源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian

    我使用的是 Sitara 处理器的 CLKOUT1。 输出调谐至48MHz。 我附上了示波器的图片。 同时、我有两个 TUSB2046实例、它们可以通过这种形式的时钟频率完美工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、有些电路板可以工作、有些电路板不能工作?

    48Mclk 引脚为3.3V IO、高于 clk 信号可能不够好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian

    当然不是这样。 我们有一个芯片工作正常、几乎有20个芯片不工作。 我们计算出时钟频率。 这是我们的示波器上的一个探测问题。 信号的形状正常-如照片中所示

    此致 Konstantin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在设计中发现了一个问题。 我们不希望 AM4376处理器提供此类选项。  现在我只有一个问题——为什么以前购买的芯片没有问题就能正常工作:-)