This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1551:THVD1551芯片的 ESD 接触放电测试

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/803948/thvd1551-about-esd-contact-discharge-test-of-the-thvd1551-chip

器件型号:THVD1551
主题中讨论的其他器件: 冲击

您好!

众所周知、在离开工厂之前、电子产品需要进行测试。当我使用静电枪并在 THVD1551芯片的非屏蔽通信总线上执行 ESD 接触放电测试时、 6kV ESD 接触放电会导致接收端的数据中出现一些错误。上述实验与您的不同吗?为了使测试结果接近18KV ESD 接触放电、我应该遵循哪些测试规格?请更正我的测试错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    数据表中的 ESD 规格表示超过阈值时、器件可能会受到永久损坏。 在该范围内、可能会发生临时通信错误、并且通常会出现此类错误。 (ESD 冲击的存在通常会将接口总线上的电压升高到远超出正常通信所需的正常建议工作范围的水平。)

    您看到的错误是自动解决的、还是您观察到 IC 存在任何类型的永久性损坏?

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    6kV ESD 接触放电通常会使发出的数据与接收到的数据不一致。 IC 不会损坏。如果通信总线使用屏蔽电缆、则抗静电能力将大大增强。
    那么、我应该使用哪种测试规格、结果将接近于数据表中的 ESD 规格?
    此致、
    Jojo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Max
    6kV ESD 接触放电通常会使发出的数据与接收到的数据不一致。 IC 不会损坏。如果通信总线使用屏蔽电缆、则抗静电能力将大大增强。
    那么、我应该使用哪种测试规格、结果将接近于数据表中的 ESD 规格?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jojo、

    当我们针对 IEC 61000-4-2 ESD 对该器件进行评估时、我们将 IC 放置在其评估模块上、并将 ESD 发生器放电到相关信号布线上(通常距离器件几厘米)。 在每个级别的冲击之后、我们验证了没有功能丧失或参数变化。 这是否能回答您的问题?

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值、
    感谢您的认真回答、以便我对 ESD 有一定的了解。 但是、我仍然对一些实验细节感到困惑、例如、通信总线在 ESD 实验期间是否使用接地屏蔽。 ESD 发生器是否可以直接面对通信总线进行接触放电测试?

    Jojo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jojo、

    ESD 发生器直接接触通信线路(A 或 B 信号)进行接触放电测试。 ESD 发生器的接地回线与 RS-485收发器的 GND 引脚连接到同一个电气网、并且未使用额外的接地屏蔽层(因为测试直接在暴露的 PCB 上进行、而未连接外壳或电缆)。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    无论空气间隙放电的电压水平如何、只要 ESD 发生器向422通信总线放电并产生电弧、通信数据就会受到干扰、因此在进行 ESD 空气间隙放电实验时、 ESD 发生器的静电枪的圆头是否与422总线保持一定的距离以避免电弧放电并向总线放电?因此、在空气放电实验中、我们应该如何控制该距离?

    Jojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jojo、

    空气放电测试需要发生电弧、因此您不应尝试避免这种情况。  当 ESD 仿真器的球形尖端与导体足够接近、电场强度超过电介质击穿阈值时、会发生空气放电、导致空气离子化并形成电流的临时传导路径(由电弧本身承载)。  因此、通过首先触发 ESD 仿真器、然后将枪尖向放电点移动、直至发生电弧来执行测试。  然后、将枪移开、再触发、并重复该过程。

    当通信线路(或与数据传输相关的其他信号、例如收发器电路和 UART 使用的接地基准或电源)放电时、预计在放电事件期间会发生通信错误。  但是、系统应能够在合理的短时间内恢复、而无需操作员干预。

    此致、
    最大