This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL111:TIOL111-3内部 LDO PSRR

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/805116/tiol111-tiol111-3-internal-ldo-psrr

器件型号:TIOL111

大家好、

您能否分享 TIOL111-3的 PSRR 与频率间的关系图?

此致、
Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我叫 Nozomi Yamasaki、是 Iwata-San 的 TSR。

    同一客户还 请求 了 TIOL111-5的 PSRR 与频率间的关系图。

    那么、您也可以分享吗?

    此致

    Nozomi Yamasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iwata-san、Yamasaki-san、您好、

    遗憾的是、我们没有记录 PSRR 在不同噪声频率下的测量值。 我将检查是否有任何设计仿真结果可供我们分享。 我将在本周稍后的时间向您汇报最新情况。 很抱歉耽误你的时间。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队、

    我仍在等待开发团队的一些反馈、以查看是否有任何数据可用。 不幸的是、下周可能会在我听到回声之前。 感谢您在我研究此问题时的耐心等待。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    我现在有一些反馈要分享。  我们在几个单位内测量了两个 LDO 在整个频率范围内的 PSRR。  它在不同装置之间非常相似、并且频率相对平坦。  以下是记录的平均数据摘要:

    频率(Hz) 5V PSRR (dB) 3.3V PSRR (dB)
    50 44.0 47.2.
    100 44.4. 47.7.
    1000 43.8. 47.5.
    10000 39.3. 42.7.
    100000 38.4. 42.1.
    1000000 44.4. 49.8.

    如果您对此有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大