This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB551:我们是否有 TUSB551RWBR 的 AMI 模块? 我们不知道 DE、EG、OS 典型值、也不知道型号用户指南

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/805298/tusb551-do-we-have-the-ami-module-of-tusb551rwbr-we-don-t-know-the-de-eg-os-typical-value-and-don-t-have-the-model-user-guide

器件型号:TUSB551

大家好、

我们有 TUSB551RWBR 的 AMI 模块吗? 我们不知道 DE、EG、OS 典型值、也没有模型用户指南。 谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克:
    我们只有该器件的 SPICE 模型
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我们能否提供如何配置 DEQ OS 参数? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    您是否尝试更改线路8 - 10? 这将修改这些配置引脚上的电压。 尝试将这些值更改为0、1或2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。