This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:如何通过 TPS65987D?的 I2C3控制 BQ25703A

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/803171/tps65987d-how-to-control-bq25703a-via-i2c3-of-tps65987d

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:BQ25703ABQ25703

如何 通过 TPS65987D?的 I2C3控制 BQ25703A

在 我的设计中、TPS65987D 的 I2C3连接到 bq25703。

我已根据 SLVAE18.pdf 更改了所有寄存   器,并将 I2C3设置为主器件,但我无法通过 I2C3 SCL & sda 上的示波器看到任何波形。 当然、BQ25703也未成功设置。

我的工具的当前设置:

  

  

请帮助我们解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zhiyi、

    您的设置对我来说基本上是正确的。 感谢您遵循 SLVAE18。 我建议将应用配置二进制数据指数(0x62)调整为全部位于"Common I2C Record"下。 此外、请仔细检查 I/O 配置寄存器、以确保 GPIO 4和5多路复用为 I2C3的 I2C 主器件使用。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已根据您的建议更改了0x62配置。 我确信 GPIO 5和6 被多路复用到 I2C3。

    但 I2C3主器件仍然无法正常工作。  

      

    这是我的 prj 文件:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/TPS65987DDH-_2800_Standard_2900_-UFP-DISPLAYPORT_2B00_-BQ25703-5_2D00_20.zip

    请帮我检查一下。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zhiyi、

    感谢您检查 GPIO 多路复用器配置。 其余配置对我来说看起来正常。 您能否确认使用上拉电阻器将 I2C3线路上拉至 LDO_3V3? 此外、您能否在 I2C3线路上连接 I2C 分析仪? I2C 从设备可能会将来自87D 的消息峰化。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    感谢您的回复。
    我已将 I2C3线路上拉到 LDO_3V3的电阻为3.9K Ω,但我仍然无法使用示波器在 I2C3线路上看到任何波形。
    此外、该芯片为 tps65987ddh,它是否重要?
    您是否有使用 I2C3的任何 prj 文件?我可以将其编程到我的主板中。 以验证 I2C3端口是否可以正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhiyi、

    我不确定为什么您看不到 I2C3正常工作、您的配置看起来是正确的。 请在下面找到使用 TPS65987D 和 BQ25703A 的示例项目、我已使用2个 EVM 进行了测试。

    e2e.ti.com/.../88DH-Power-Bank.pjt

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    示例项目仍在使用 I2C1。 我已经通过 EVM 板的跳线尝试了 I2C1、使用 I2C1项目、 I2C1可以工作。

    但是、如果我使用 I2C3、使用 I2C3项目、 它将无法工作。 您能否使用 i2C3项目在 EVM 上测试 I2C3? 如果出现任何波形、这是可以的。