This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418E-EVM:无法获取要在 MSP-EXP430G2ET 上运行的评估

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET, TCA8418E-EVM, UNIFLASH, TCA8418E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806127/tca8418e-evm-cannot-get-evaluation-to-run-on-msp-exp430g2et

器件型号:TCA8418E-EVM
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2ETUNIFLASHTCA8418E

我有 一个 TCA8418E-EVM 板和 MSP-EXP430G2ET 板。 我已将 MSP-EXP430G2ET 上的跳线配置 为 HW-UART 模式。

我无法获取 评估板随附的 TCA8418E_Flasher.bat 脚本运行(在 WIN 10或7中)-只是说它找不到 FET。 因此、我使用了 UniFlash 5.0、它似乎将二进制文件编程到 MSP-EXP430G2ET ok 中。

但是、当我尝试运行 TCA8418E-EVM GUI (再次尝试使用 WIN 7和10)时、它会以无法检测 COM 端口进行响应。 我的 PC 肯定会显示2个 COM 端口(调试和应用)、因此应该可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    1) 1)只想再次检查、是否在安装 GUI 后重新启动了 PC? (我知道很傻,但这通常可以解决大多数问题。。。)




    "我无法获取评估板随附的 TCA8418E_Flasher.bat 脚本运行(在 WIN 10或7中)-只是说它找不到 FET。 因此、我使用了 UniFlash 5.0、它似乎将二进制文件编程到 MSP-EXP430G2ET ok。"

    2) 2)您是否遵循用户指南设置说明? 第5.2节介绍了固件设置、图10应该是您在成功上传 MSP 固件后看到的内容。

    3) 3)您能否验证您正在使用的 MSP-EXP430G2ET 的哪个版本? (版本1.5?)

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我现在将此主题标记为已关闭、因为我认为正在通过电子邮件并行讨论此问题。  总之、在使用 MSP430板的更高版本时、我们会看到类似的问题、因此我们需要一些时间来进一步研究、并确定是否需要更新 GUI 安装包中包含的固件。  在此期间、我们将了解我们是否可以向您发送一个我们知道可以帮助您启动并运行的电路板、同时我们将在最后继续调试工作

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的努力。 坦率地说、我没有留下很深刻的印象、我希望供应商评估板能像这样简单、开箱即用、只需极少的设置。 我找不到 AD 或 ST 的这类问题、例如...