This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1981:电缆均衡器

Guru**** 2930900 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806399/lmh1981-cable-equalizer

器件型号:LMH1981

您好!

我的客户希望将 LMH1981用作锁相电路。 在这种情况下、 该电路不需要线缆仿真器?  D/S 图2. 未提及 电缆 Equlizer 测试电路。  

此致、

Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对该器件不是很熟悉、但我将在这里尝试提供帮助。 如果驱动较长的电缆长度、可能需要电缆均衡器。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lane、

    他们正在考虑具有以下条件的 LMH1981。 没有均衡器、这是可以的吗?
    电缆:200m
    信号:1080p


    此致、
    Kotaro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kotaro、您好!

    图2中的电路需要低噪声、广播质量的输入信号。 较长的电缆长度会降低信号完整性。 200m 电缆可能需要均衡器。

    客户可以在200m 电缆后测试 LMH1981的输入视频信号质量、以确定是否需要均衡器。 或者、客户可以使用驱动器、电缆和/或均衡器 IBIS 模型运行仿真。

    如需更多有关均衡器的帮助、请将新帖子提交至相应的论坛、负责的工程师可以为您提供进一步的帮助。

    此致、
    通道