This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDJ:?将协商电流设置为 BQ25703A 的输入电流

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDJ, BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806547/tps65987ddj-how-to-set-the-negotiated-current-to-the-input-current-of-bq25703a

器件型号:TPS65987DDJ
主题中讨论的其他器件: BQ25703BQ25703ATPS65987

;设计为 TPS65987DDJ + BQ25703 μ H

?将协商电流设置到 BQ25703A 的输入电流寄存器中

通过此应用程序自定义工具,它只设置几个固定电流。  

这样、多个适配器就无法兼容、并且无法实现适配器的最大功率输出。

那么、如何将实际协商电流设置到 bq25703中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的器件发送的灌电流能力包括电流范围、而不是固定电流值。 因此、您可以将电流范围更改为适合您的应用的范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    感谢您的回复。
    在我们的应用中、多个适配器需要兼容、我们不知道客户将使用的适配器的源功能。因此、我们必须让 Tps65987获得每个适配器的最大源能力、并将其设置为 BQ25703A。

    根据您的建议,我们的工作电流范围是可以的,3A 就足够了。 但可能适配器仅提供高达1A 的电流能力、我们需要将该值设置为 BQ25703。

    根据我的理解:
    Tps65987可向适配器发送电流范围。 他们将协商一个精确的电流值、该值是适配器的最大源能力、我能否直接使用应用程序自定义工具将该值设置为 BQ25703A?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhiyi 您好!

    如果您尚未阅读以下应用手册、尤其是介绍如何实施电池管理控制器的第4节、我建议您阅读此手册。 相信它将回答您的问题。