This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD70:输入电平

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD70

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806362/sn65hvd70-the-level-of-input

器件型号:SN65HVD70

大家好、

请帮我回答以下问题、非常感谢。

SN65HVD70 IC 用于 RS485分度。 输入 A 和输出 Y 已连接。

当 DE 设置为"L"时、输出为高阻抗、DATA+线路的电平( 输入 A 和输出 Y) 变为大约1V。  

原因是什么? 输入 A 是否具有内部上拉电阻器?

BR

TOM.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    是的、空闲状态期间观察到的电压是由接收器输入电路中的一些内部电阻引起的。 您可以在数据表的图28中看到等效输入电路图。 有上拉和下拉电阻、因此测量的电压应介于 GND 和 VCC 之间。 请注意、这些是相当高的电阻、因此只要驱动器电路处于活动状态、该偏置电压就很容易过载。

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    很抱歉我迟到了。 实际上、下面还有一个问题。
    我了解到接收器部分的输入电阻决定了+data 线路的电压。 我们的测量值约为+1V。 是故意偏置还是意外偏置到+side? 没有失效防护功能的 IC 将上拉电阻器放置在外部的+数据线路的位置、它是否与此相关?

    BR
    TOM.Liu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    ~1V 电平是特意设计的、由器件中的内部上拉和下拉电阻之比设置。 不过、请注意、这些电阻实际上不用于失效防护偏置。 相反、它们用于将输入电压(根据 RS-485标准的共模范围、输入电压范围为-7V 至+12V)调节到可实现更好接收器电路运行的电压范围(即器件接地和 VCC 电平之间的电压范围)。 失效防护功能实际上是通过输入比较器中的失调电压实现的。

    某些 RS-485收发器在 A 和 B 信号线路上使用不同的上拉/下拉比、因此在这些情况下、电阻还提供故障保护偏置效应。 在任一种情况下、也可以使用外部上拉和下拉电阻来施加更大的失效防护偏置。 (大多数 RS-485收发器具有高输入阻抗、以便能够支持网络上的大量节点、因此甚至更大的外部电阻值也可以有效地创建额外的输入偏置失调电压。)

    以下是有关 RS-485接收器的博客、可作为您的参考:

    e2e.ti.com/.../rs-485-basics-the-rs-485-receiver

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大