This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:TUSB2046B

Guru**** 2390735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/803399/tusb2046b-tusb2046b

器件型号:TUSB2046B

您好!

我想了解自供电设备的 VBUS 引脚是需要连接到主机端口的 VBUS (+5V)还是 TUSB2046BVFR 的 VCC?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peace、

    您所指的特定引脚是什么? 对于自供电集线器、Vbus 不直接连接到器件、但有助于控制 DP 上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的快速响应!  自供电设备是一个 USB 转 UART 桥接器、我问 USB 转 UART 桥接器的 VBUS 引脚是否需要连接到连接到主机的+5V VBUS。  或者、我是否需要将 VBUS 引脚连接到 TUSB2046BVFR 的 VCC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peace、

    请参阅随附的自供电集线器参考原理图。 请告诉我、这是否有助于回答您的问题。  

    e2e.ti.com/.../2046_2D00_PlainSelfPower.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、

    我已经看过该参考设计、但它没有 USB 转 UART 桥接器实现。 因此、我认为该参考设计对我没有帮助。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、TUSB2046与 USB 到 USRT 桥之间有何关系?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自供电 USB 转 URT 桥是 TUSB2046的器件之一。  因此、它将使用 四个下行端口中的一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件的 VBUS 引脚应连接到 USB 连接器的 Vbus。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、Brian!