This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:我们使用 SigCon Architect 对 DS110DF111EVM 进行编程。 CDR 锁定。

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806001/ds110df111-we-use-sigcon-architect-to-program-the-ds110df111evm-the-cdr-locked

器件型号:DS110DF111

我们使用 SigCon Architect 对 DS110DF111EVM 进行编程。 在 用户指南中、我们可以看到该页面

但是我们看到了这样的页面、请帮助检查、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sherry、



    遗憾的是、您上传的图片不可见。



    如果可能、您会描述该问题吗?



    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    两个重定时器输入端似乎都存在信号、但 CDR 未锁定。

    以下是一些有助于解决该问题的附加信息。

    原理图

    2.输入数据速率

    3.应用程序中执行的任何非默认寄存器编程。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在使用过程中、电路与下面所示的电路相同。  

    数据速率为5G、我们的实际应用中使用了四台平板电脑。

    我想知道、

    1 μ s 这四个器件、同步吗?

    2、在寄存器配置过程中、我应该注意什么?

    3、使用芯片时、是否需要将其放置在发送端和接收端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在同一应用中可以使用多个重定时器。

    2、寄存器配置很重要、尤其是因为您不使用默认数据速率、因此需要进行一些编程。

    3.通道是独立的。  它们不需要一起运行。

    我建议使用以下页面设置重定时器。  您将需要为您的应用在 VCO 频率框中输入准确的数据速率。

    以下是0x60-0x64范围内更新的寄存器。  另请注意、我更改了上图中的"速率/校准"设置。

    此致、

    Lee