This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI-Q1:TUSB4020BI-Q1功耗问题

Guru**** 2539430 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/803249/tusb4020bi-q1-tusb4020bi-q1-power-consumption-questions

器件型号:TUSB4020BI-Q1

您好、支持团队  

TUSB4020BI-Q1支持高速、全速、低速模式。 在数据表中、您可以分别找到提供高速模式端口和两个端口所需的电流。 但没有完整的-速度、低速数据、您能帮我解决吗? 因为我们发现、大多数集线器 IC 在不同的传输速度下具有不同的功耗。 此外、当两个端口都以高速运行时、电流需要看到最大功耗、那么当数据传输结束时、所需的电流是否会下降回暂停状态?

2. 在规格中,您可以看到工作温度为-40~105。 当结温运行超过105时、是否会导致 IC 损坏? 当温度过高但未运行105时、它会对 IC 产生什么影响? IC 的特性和行为是否会发生变化?

3. 在回答前两个问题之后,我们是否可以设计温度检测机制? 当在特定温度下执行测试时、IC 的性能会降低。 例如、降低数据传输速度以降低功耗。

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1:我们需要了解是否有此数据。
    2:高温不会损坏器件、但我们不保证性能符合规格。 特性将发生变化、
    3:我相信你可以。 您可以在每个温度下运行合规性测试并记录数据(如上升时间/下降时间、眼图和电流)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian

    如果您找到数据、请给我提供您的反馈

    TUSB4020BI-Q1支持高速、全速、低速模式。 在数据表中、您可以分别找到提供高速模式端口和两个端口所需的电流。 但没有完整的-速度、低速数据、您能帮我解决吗? 因为我们发现、大多数集线器 IC 在不同的传输速度下具有不同的功耗。 此外、当两个端口都以高速运行时、电流需要看到最大功耗、那么当数据传输结束时、所需的电流是否会下降回暂停状态?
    答:我们需要了解是否有此数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我们的数据表中仅包含数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、
    要求电流是否在不同速度模式下变化?
    如果应用具有临界 温度条件、您是否有其他设计解决方案建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电流将随不同速度模式而变化、但在低速模式下、电流应低于 HS。
    我们规格为105°C、您的临界温度条件是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢你的答复。

    在我的应用中、工作温度范围为-40~85°C 但在这种情况下、PWB 应放置在 封闭的塑料盒中。 热仿真结果表明 IC 温度接近120°C

    那么、您能为 我的案例建议其他组件吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的 Q1器件可在高达105°C 的温度下工作、而120°C 的温度则稍高一些