This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:电源方向和 USB 通信方向

Guru**** 2766965 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806144/tps65987d-power-direction-and-usb-communication-direction

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TUSB320

大家好、

DFP/UFP/DRP 是指电源方向还是 USB 通信方向?

正如我所知、USB2.0 D+/D-具有主机和器件的区别、通信方向是从主机到器件。

产品能否同时充当电源和 USB2.0主机?

如果是、它是否称为仅受 PD 控制器支持的"电源角色交换"? 那么、像 TUSB320这样的 CC 模拟无法支持它吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    通常、DFP/UFP/DRP 用于描述数据角色、拉电流/灌电流用于描述电源角色。

    是的、产品可以用作电源和 USB2.0主机。 例如、您有一个 Type-C 转传统软件狗以及连接传统 USB 拇指驱动器的示例。 Type-C 器件充当电缆和拇指驱动器的电源、同时还充当从驱动器检索数据的主机。

    电源角色交换仅适用于 Type-C PD 器件、通常由 PD 控制器完成。 但是、对于具有 C 至传统软件狗的示例、不需要电源角色交换。

    希望这有助于回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    非常感谢您的回复。

    抱歉、我的拼写错误。 我想问:

    产品能否同时充当电源和 USB2.0器件?

    或者、产品是否可以同时充当功率接收器和 USB2.0器件?

    如果是、它是否称为"电源角色交换"?

    我的产品是带 Type-C 连接器的扩展坞、使用 TPS65987D 作为5V/9V/12V/15V/20V 电源。

    如果我的产品连接到传统主机至具有内部上拉电阻器的 Type-C 灌电流电缆。

    在这种情况下、由于两侧 cc 引脚都是上拉电阻器、因此不会成功协商 TPS65987D 源 PDO、对吧?

    那么、在这种情况下、USB 通信是否仍然可行? 或电源激活/非激活不会影响数据通信?

    或者、我是否需要添加灌电流 PDO 5V、即使我的电源电压仅为5V/9V/12V/15V/20V?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、产品可能是电源和 USB 器件、但这与电源角色交换无关。 电源角色交换是指器件以一个电源角色(拉电流/灌电流)启动、但决定更改为另一个电源角色(拉电流/灌电流)。 笔记本电脑上的 Type-C 充电端口就是这方面的一个示例。 传统上、您希望笔记本电脑能够为连接到它的任何设备(记忆棒、电话、键盘等)供电并充电。 因此、笔记本电脑将作为来源启动。 但是、当您将专用的 Type-C 充电器或扩展坞连接到笔记本电脑的 Type-C 端口时、您希望笔记本电脑开始充电。 这是通过电源角色交换实现的。 笔记本电脑将首先作为拉电流/DFP 进行广播、并且一旦检测到其连接到专用充电器、便会向灌电流/DFP 通告电源角色交换。

    只要两个器件之间协商了协议、USB 通信就不应依赖于 cc 引脚