This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988查询

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TIDA-010047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/805866/tps65988-tps65988-queries

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件:TIDA-010047

您好!

我将 TPS65988用于特定应用。 我在此附上了一个 PPT、其中详细介绍了我的应用以及 TPS65988相关问题。

此外、我还附上了 TPS65988的原理图。 请尽快提供您的回复、因为我必须将其用于6月中旬发生的当前版本。

e2e.ti.com/.../TPS65988_5F00_USB_2D00_C_5F00_PWR_5F00_DELIVERY_5F00_Schematics_5F00_2019_2D00_05_2D00_26.pdfe2e.ti.com/.../TPS65988-_2D00_-USB_2D00_C-POWER-DELIVERY_5F00_QUERIES.pdfThanks和此致

Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jones、

    此应用程序将不起作用。 我们部件的工作原理是、当它用作专用电源时(您的应用看起来是这样做的)、我们通过直接连接直流/直流转换器来控制所提供的电压。 您可以在您的应用中参阅我们的任何 EVM (TPS65988EVM TPS65987DEVM)、您想要将 Type-C 壁式适配器连接到您的系统、然后将壁式适配器馈送到您的电路板、并获取电话。 您应该尝试完全集成墙上适配器或移动电源、并且只需将您的器件用作专用电源即可。 您可以参考以下设计指南作为参考。
    TIDA-01515
    TIDA-010047
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 在 plz 下查找我的查询、

    1.当没有移动电源连接到 TPS65988输入时、主机电话将为我的板(VBUS USB 电缆)供电

    2.当移动电源连接到 TPS65988输入时、

    a) TPS65988 - VBUS2输出将为电路板提供电源、使电源多路复用器开关中选择的逻辑电路正常工作

    b) TPS65988 - VBUS1输出将在电源交换后由主手机协商、手机将立即充电。

    在这里、我的问题是、

    *将协商 VBUS1输出并将 CC 引脚连接到主电话  

    * VBUS2输出刚刚连接到电路板电源、没有协商。 我的假设是、如果我将 C2_CC1和 C2_CC2短接、默认情况下它将提供5V/3A

    *我将 PP_HV1输入直接连接到移动电源。 我是否需要端口控制器以便 TPS65988知道它应该消耗什么功率????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam、您能为我的应用推荐 TI 电力输送解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam、您能为我们的应用推荐解决方案吗? 使用端口控制器和 PD IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Mitchell 今天下午向我介绍了您的最新原理图/实施情况。 我在该文档中提供了我的反馈、建议您与他联系以获取我的反馈。 我将关闭此主题、但请随意打开另一个主题、其中包含您可能对我对您的第二个建议的评论提出的任何其他问题。