This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:USB PD 控制器损坏(低阻抗 VBUS 到 GND)

Guru**** 2779935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/799404/tps65987d-usb-pd-controller-damaged-low-impedance-vbus-to-gnd

器件型号:TPS65987D

大家好、我们在 BMS 应用(移动电源)上使用 TPS65987DDH。  

它应作为 DRP 运行、并且已使用 TI 应用程序自定义工具来准备配置。  

USB PD 控制器原理图如下:

^ R112未被组装。

^ R123、R128未组装。

^Ω R17未组装。

在 PD 控制器上使用 USB_Sink 线路上的同相降压/升压转换器(移动电源的充电器)后、我们会观察到随机故障。 观察到的一种常见故障是 VBUS 和 GND 之间存在低阻抗(~ 6 Ω)。 除此之外、PD 控制器上的低压电路也会发生故障(从3V3消耗的电流过大、PD 控制器变热)> 80摄氏度。我们观察到由于 USB_SINK、USB_SRC、VBUS 线路上的瞬态电压不高于20.8V、 在工作限制(< 22V)下仍可接受。 使用2米 USB 电缆时的热插拔瞬态电压小于22V。

1.发生这些故障的可能原因是什么? 以前有人遇到过这种情况吗?

2.是否可以共享 PD 控制器的 FMEA?

PD 睡眠配置当前为1000毫秒。 当 USB PD 从空闲状态进入睡眠状态时、电源路径打开遵循什么顺序?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rachit、

    我建议测量流经 PD 控制器电源路径的电流。 请记住、当电源路径用作灌电流时、PD 控制器不会限制电流。 如果超出 VBUS/PPHV 电压规格或消耗的电流大于5A、通常会发生这些故障。

    PD 控制器仅在 Type-C 端口上未连接任何端口且也没有 I2C 通信的情况下才会进入睡眠模式。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的参与。 我们怀疑出现了同样的情况(过压)、发现只有在系统难以重现的特定情况下才会发生线路上的过压情况。

    在睡眠模式下:注意到这种情况、但我们特别关注 USB PD 从空闲状态进入睡眠状态时的电源路径打开序列。 您是否有任何经过基准测试的时序/波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rachit、

    以下应用手册中提供了所有可用的电源路径测量: www.ti.com/.../slva994.pdf

    谢谢、
    Eric