This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS8200:交换输出 R 通道和 B 通道

Guru**** 2510065 points
Other Parts Discussed in Thread: THS8200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/805151/ths8200-the-output-r-channel-and-b-channel-exchanged

器件型号:THS8200

您好!

我使用的是 THS8200、输出通道 R 和 B 会进行交换。 请问原因是什么? 导致此结果的原因是什么?

谢谢。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我想通知您、不建议将 THS8200用于新设计 NRND。 因此、支持非常有限。
    不过,我会请专家提出建议。
    但是、您可以在数据表中检查配置:
    www.ti.com/.../ths8200.pdf

    此致、
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是否有任何更新? 谢谢。
    Kevin Xion
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请给我一个关于此问题的信息。 它使我很长时间感到意外。 谢谢。
    Kevin Xion
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请帮我解决这个问题。 非常感谢!
    谢谢。
    Kevin Xion