This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:一条 I2C 总线、支持512 GPIO 应用

Guru**** 2761065 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A, TCA9548A, TCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806164/tca9555-one-i2c-bus-to-support-512-gpio-application

器件型号:TCA9555
主题中讨论的其他器件:TCA6424ATCA9548ATCA9546A

大家好、

我的客户正在寻找使用 I2C 总线控制总共512个 GPIO 的解决方案、遗憾的是只有一条 I2C 总线可用。

应用是控制5V 继电器、因此、每个引脚上的+/-20mA 钳位对于处理电感负载是必需的、还需要同步输出控制(尽可能多的通道)。 TI 是否有任何解决方案?  

非常感谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew、

    我们可能希望查看的 IO 扩展器解决方案是24位扩展器 TCA6424A。

    此器件只有2个可用地址、因此我们需要将其与 I2C 开关配对。

    512/24=22。

    2个唯一地址意味着每个 I2C 通道可以有2个器件、这意味着我们需要11个 I2C 开关通道。
    为此、我们可能需要使用8通道和4通道:因此、我们建议使用 TCA9548A 和 TCA9546A。
    ------------
    "每个引脚上的+/-20mA 钳位对于处理电感负载是必需的"
    您需要在外部添加电流限制器(电阻器)或其他器件来钳制电流、我们的 IO 扩展器都没有电流钳位功能。

    "还需要同步输出控制(尽可能多的通道)"
    此解决方案允许您一次性更改24个输出。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    非常感谢您的详细解释!

    Andrew