This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:连续轮询

Guru**** 2932100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVPE512, TUSB422, TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801943/tusb522p-continuous-polling

器件型号:TUSB522P
主题中讨论的其他器件:SN65LVPE512TUSB422

我面临着使用 tusb522进行连续轮询的同样问题。 从上一个线程开始、这个问题将由 tusb522的新版本解决。

我能知道时间表、以及如何区分新旧芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我来了解一下营销。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 是否发布了新芯片来解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    7月将推出新芯片、生产日期代码应与旧芯片和新芯片不同
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    根据您的意见、使用 SN65LVPE512替代 tusb422是否有任何具体差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有两种器件完全不同、SN65LVPE512是 USB3转接驱动器、TUSB422是 USB PD 控制器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我对之前评论中的拼写错误表示歉意。

    我指 的是 SN65LVPE512 和 TUSB522P 之间的一般差异。 这两个都是 USB3转接驱动器。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有两个 USB3转接驱动器、SN65LVPE512有一些故障和 NRND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您提到新的 TUSB522P 将于7月上市。 是否可以购买 TUSB522工程样片来尝试其在电路板中的兼容性?

    如果可能、请帮助我与您的当地代表联系。 非常感谢。

    此致、

    傅连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在您的电路板中尝试其兼容性意味着什么?
    您来自哪个领域?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    抱歉、我的问题不清楚。

    我打算购买全新的 TUSB522P (工程样片)来替代电路板上当前的 TUSB522P。 这是为了检查新的 TUSB522P 是否解决了我的问题。

    我来自新加坡。

    此致、

    傅连  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们现在的样片非常有限。 请联系您当地的销售人员以获取帮助。