This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH949-Q1EVM:[DS90Ux949EVM] EDID 外部配置

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806554/ds90uh949-q1evm-ds90ux949evm-edid-external-configuration

器件型号:DS90UH949-Q1EVM

尊敬的 TI 专家:

我想将 EDID 配置为外部、我没有 I2C 表来设置 相关寄存器。

您能否为我提供 i2c 表以将 EDID 设置为外部?

BR、

伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ivan、

    有关 EDID 配置、自举和寄存器的详细信息、请参阅数据表第7.3.4和7.4.1节。

    此致、
    Casey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    我想通过设置寄存器来设置外部 EDID。

    根据数据表、似乎我需要为 外部 EDID 配置一些寄存器。  

    请向我提供我应该设置的寄存器表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ivan、

    EDID SRAM 可通过 APB 部分的间接寄存器访问。 请参阅数据表第54页。

    寄存器48设置 APB 接口-在本例中、您将使用 EDID SRAM

    寄存器0x49和0x4A 设置 EDID 字节的地址

    0x4B-0x4E 以4字节块的形式显示寄存器中的数据。 您可以写入这些寄存器以更改 EDID 信息。

    此致、
    Casey