This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:USB3.0 OTG

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806622/tusb320-usb3-0-otg

器件型号:TUSB320

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们需要设计 USB3.0 OTG、  
是否有必要与 TUSB320等芯片匹配、如 USB2.0?

如果是,是否可以共享器件型号?

如果没有、是否有其他设计方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    OTG 用于 USB 2.0而不是 USB 3.0。 如果您在 USB 3.0上需要类似的功能、则需要使用 Type-C 端口作为 DRP 端口。 您能描述您的应用吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    我们的需求是通过 USB Type C 实现 USB 3.0 OTG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了明确 OTG 功能与 USB 2.0通信(D+、D-)的角色(主机到设备或设备到主机)的改变相关、而不是与 USB 3.x 通信(SSTX、SSRX)的改变相关。 图18-26在标题中提到了 USB 端口的双重角色性质、我认为这是指将 USB 端口配置为 DRP 端口。 TUSB320确实支持 OTG 和 Type-C DRP 协商所需的 ID 功能。