This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26C31MQML:如何处理未使用的引脚#2

Guru**** 2928940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806595/ds26c31mqml-how-to-handle-unused-pins-2

器件型号:DS26C31MQML

涉水、

我无法理解您的答案。

我将向您展示一个与 该问题相关的简单电路。

我不使用 B、C 和 D 通道、因此它们是悬空的。 (红色"X"悬空(未连接))

我只使用通道 A

问题是什么?
 
谢谢

daejin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大进
    输入 B、C 和 D 应偏置为 VCC 或 GND、以防止它们在悬空时振荡。
    输出可保持悬空。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    涉水

    感谢您的回答。

    "验证答案"点击按钮在哪里?

    IM 找不到按钮...

    daejin