This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E001:二极管损坏

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/799191/tpd4e001-damage-of-diode

器件型号:TPD4E001

尊敬的技术支持团队:

我使用了5V 信号、Vcc 仅与 TPD4E001连接0.1uF、通常正常。

但是、I f面临 的信号振幅低于2V (预期脉冲宽度)。

当 Vcc 二极管损坏时、是否可以这样做?

我认为内部齐纳二极管 会抑制电压。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否发送原理图来展示您如何连接器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron Phillips:

    感谢你的答复。

    请参阅随附的原理图。

    e2e.ti.com/.../TPD4E001.pptx

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否将 VCC 引脚连接到了5V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cameron Phillips:

    很抱歉我迟到了。
    TPD4E001的 VCC 引脚未连接5V。

    此致、
    TTD