This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:PPS 的参考代码

Guru**** 2927250 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/805696/tusb422-reference-code-for-pps

器件型号:TUSB422

大家好、

电源协商中是否有 PPS 的参考代码、例如 QC4.0? 如果是、请您分享参考代码、谢谢!

此致!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好:
    TUSB422与 QC 无关、它是一款 PD 控制器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、脑

    TUSB422是用于 PD 通信的 PHY、最新的 QC4.0通过 CC 线路协商功率(电压/电流)、而不是在 QC2.0/3.0中协商 D+D-。 由于 TUSB422还可以通过另一个 PD 控制器发送 PD 消息、因此我想知道它是否还支持 PPS 消息、因为 PPS 是 PD3.0的一部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到、TUSB422是在 QC4.0之前开发的