This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:终端

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806483/ds125br820-termination

器件型号:DS125BR820

你(们)好,先生  

如果将 RXDET 设置为 HI-Z,高速信号就不能从输入到输出,它是否正确?  

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/508414?DS80PCI810-Basic-Questions-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 RXDET =高阻态时、信号仍然可以通过 DS125BR820进行传播。  输入引脚上仍将有一个100欧姆的差分终端。  RXDET =高阻抗控制将端接中心抽头连接断开至 AC GND。

    无法  定义传播的信号量和信号保真度。  它在很大程度上取决于输入共模电压、该电压是电路中的高阻态节点。  

    此致、

    Lee