请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65HVD30-EP 我有一位客户在 SN65HVD30-EP 中针对必须符合 RTCA/ DO-160第22节 "照明引起的瞬态易感性"的应用进行了设计。 波形5A (上升40us、下降80us 至50%)、最严苛的接地注入为750V/2250A、引脚注入为750V/750A。
此器件易受雷击影响的程度如何? 如果存在一些固有的易感性、保护器件的最佳方法是什么?
产品系列中是否有集成了防雷击保护功能的替代产品(最好是-55C 至125C 工作温度)?
谢谢。