This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD30-EP:RTCA/DO 160雷电保护

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD30-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806640/sn65hvd30-ep-rtca-do-160-lightning-protection

器件型号:SN65HVD30-EP

我有一位客户在 SN65HVD30-EP 中针对必须符合 RTCA/ DO-160第22节 "照明引起的瞬态易感性"的应用进行了设计。  波形5A (上升40us、下降80us 至50%)、最严苛的接地注入为750V/2250A、引脚注入为750V/750A。

此器件易受雷击影响的程度如何?  如果存在一些固有的易感性、保护器件的最佳方法是什么?

产品系列中是否有集成了防雷击保护功能的替代产品(最好是-55C 至125C 工作温度)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gregory、
    我认为以上内容基于系统、而不是组件。
    请参阅以下文章 :e2e.ti.com/.../320999

    尽管没有直接连接到 DO-160要求、但本文建议使用 TVS 二极管。
    e2e.ti.com/.../173428

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水