This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:对于桥接模式、我们是否需要交换传输和接收上的线路?

Guru**** 2434410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/805878/dp83869hm-do-we-need-to-swap-lines-on-transmit-and-receive-for-bridge-mode

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

您好!

TI 有关 DP83869的文档中存在明显的混淆/差异。

数据表将 Tx (RGMII)列为器件的输入、将 Rx 列为输出;

但是,描述(第37页)表明,对于桥接模式,引脚是反向的。

它表示 Tx 用作输入引脚、Rx 用作输出引脚

与引脚分配定义中列出的正常运行的描述相同。

我们在开关上有 Rx 转 Rx、在开关上有 Tx 转 Tx。 是正确的

连接?  或者根据引脚的反转、我们交换线路、使我们具有来自的 Tx

开关将转至电桥上的 Rx、而 Tx 转至开关上的 Rx?


请参阅下面的方框图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    我的理解是桥接模式下没有 RGMII TX 和 RX 的交换。 它可能只是 TX 和 RX 相对于 MAC 的定义。

    我将再次检查并返回给您。

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    确认交换仅用于与 MAC 相关的定义。 对于 RGMII 接口、TX 和 RX 引脚之间没有物理交换。

    根据标准:
    (1) PHY 上的 RGMII 定义
    - TX 引脚是输入引脚
    - RX 引脚是输出引脚

    (2) MAC 上的 RGMII 定义
    - TX 引脚是输出引脚
    - RX 引脚是输入引脚

    当 DP83869配置为 SGMII 至 RGMII 桥接模式时、该器件充当 RGMII MAC。 但是、RGMII 引脚的方向保持不变(TX 引脚=输入;RX 引脚=输出)、如数据表的引脚表中定义的那样。

    因此、第37页上有一条注释、说明引脚定义中的反向值与(2)一致。

    只要您在将 DP83869连接到另一个器件时遵循引脚表中的引脚 I/O 方向、就不会出现问题。

    此致、

    Hung Nguyen