This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550EVM:示例代码/编程参考

Guru**** 2928360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806314/tcan4550evm-sample-code-programming-reference

器件型号:TCAN4550EVM

数据表(SLLSF91)中除了 SPI 寄存器参考、是否还有任何示例代码/编程参考? 我检查了 TI-Resource Explorer 和产品页面、但没有看到列出的参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kurt、

    是的、我们在此处提供了软件用户指南:

    www.ti.com/.../sllu270.pdf

    我们还为该器件提供了基于 ANSI C 的参考代码。 参考代码正在进行内部审批流程、以便发布到 Web 上、但如果您希望更快发布、请告诉我、我可以通过您已注册到您的帐户的电子邮件地址与您联系。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Max、
    我将介绍软件参考。 您是否有机会分享参考代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库尔特

    当然。 请留意我们团队的一名成员对 TI 的"盒子"文件共享平台的邀请-这可能是向您获取文件的最简单方法。

    最大