This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:DP130眼图测试失败

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/803378/sn75dp130-dp130-eye-test-fail

器件型号:SN75DP130
主题中讨论的其他器件:TS3DV642

你(们)好

      我使用了 DP130、眼图测试失败。  输出摆幅至低电平。

我使用了 I2C 设置。

05h = FF (I2C 启用、-9db (HBR)、18dB (HBR2))

06h = FF (-9db (HBR)、18dB (HBR2))

07h = FF (-9db (HBR)、18dB (HBR2))

08h = FF (-9db (HBR)、18dB (HBR2))

和  

0x04位2 = 0

0x15位4:3 = 00或11

     位2 = 1

     位1:0 = 10

但测试仍然失败。

是否对此故障项有任何解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kerr

    您会向我发送您设计的原理图和布局吗? 您是否尝试过 EQ 低于最大设置?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    1:布局:  

    英特尔 SOC 至 EDP_Channel_A_B_SWITCH_TS3DV642:6044~6200mil

    TS3DV642至 DP130:730~750mil

    2: 我们为 Max 设置了05h-08h,但仍然失败

    05h = FF (I2C 启用、-9db (HBR)、18dB (HBR2))

    06h = FF (-9db (HBR)、18dB (HBR2))

    07h = FF (-9db (HBR)、18dB (HBR2))

    08h = FF (-9db (HBR)、18dB (HBR2))

    3:SCH,FYI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kerr

    我向您发送友谊请求、请向我发送完整的原理图和布局、以便我提供帮助。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过私人消息提供支持、关闭线程。

    谢谢
    David