This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:功耗

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ10500, DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806579/ds250df230-power-consumption

器件型号:DS250DF230
主题中讨论的其他器件:LMZ10500、

尊敬的团队:

最大功耗为361mA*2.5V,对吧?

我们可以使用 LMZ10500作为电源输入、还是您会提出建议?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kuan Wei:
    您的理解是正确的。 最大 ICC 为361mA。
    我已查看 LMZ10500器件数据表、该数据表可用于为 DS250DF230器件供电。
    请注意、我注意到 LMZ 器件的最高结温为-40至125摄氏度。另一方面、DS250DF230的工作温度范围为-40至125摄氏度。这意味着 DS250的工作温度可能超出 LMZ 限制。 只要我们考虑到这一点、就可以了。
    此致、Nasser