This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:四个 TS3USB221A 的设计注意事项使用了一个板

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806152/ts3usb221a-design-consideration-of-four-ts3usb221a-used-one-board

器件型号:TS3USB221A

大家好、

 一个电路板上使用了四个 TS3USB221A 、如下图所示、将有三种数据流:A、B 和 C

四芯片级联的主要影响是什么?如何 改进布局设计?

USB0和 USB1是 MCU 的两个 USB 端口。 对于红线、 通常使用 USB0连接 micro-USB 或连接-1。 Micro-USB 主要用于调试。 Connect-1用于连接 USB 摄像头。  对于绿线、 USB1连接到数据模块。

对于黄线,tt 用于将模块与计算机连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    在数据路径中添加这些 USB 2.0开关时、系统会增加一些损耗。 您能描述一下开关之间的布线距离吗? 有关高速布局的提示、请参阅以下应用手册。 在该应用中、避免90度转弯非常重要。

    www.ti.com/.../slla414.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、

    感谢您的回复。 让我稍后与客户核实并向您提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我将等待您的回复。 同时、我将此帖子标记为 TI 认为已解决、请回复此主题、以便在您有更多详细信息后重新打开此问题。 谢谢!