This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26C31MQML:如何处理未使用的引脚

Guru**** 2637555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806023/ds26c31mqml-how-to-handle-unused-pins

器件型号:DS26C31MQML

你(们)好

我是个大神


如何处理 4通道引脚之间未使用的输入引脚?

浮动下拉?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未使用的输出通道可保持悬空。
    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    该答案是否也适用于未使用的输入引脚? (悬空)

    我要问的是未使用的输入引脚。

    daejin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大进
    必须正确偏置控制和单端输入、使其处于未使用引脚的 VIH/VIL 电平范围内。 内部没有上拉或下拉电阻器。
    它们可以连接到 VCC 或 GND。

    此致、
    涉水