This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:电源电压从5V 变为3.3V

Guru**** 2951850 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806168/thvd1450-change-in-supply-from-5v-to-3-3v

器件型号:THVD1450

大家好、

我们的客户设计 THVD1450最初采用5Vcc、目前已将电源电压更改为3.3Vcc。 此电源从5Vcc 变为3.3Vcc 是否会对 A 线(第5引脚)和 B 线(第6引脚)产生任何影响? 电压电平是否存在任何变化。 如果存在任何问题、请建议 RS485器件和微控制器器件之间的逻辑移位 IC。 需要您对引脚6、7串联电阻器值和 Vcc 的 PIN6上拉电阻器的建议。

此致、Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinu Mathew、

    输出差分振幅(A 和 B 之间的电压差)将随 VCC 变化、但即使在3V 的最小 VCC 电平下、THVD1450器件也将满足 RS-485标准的所有最低要求。 因此、无需其他电平转换器件即可连接到 RS-485总线。 请告诉我这是否不清楚、或者您是否有任何其他问题。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    感谢您的回复。 即使链中的其他器件以5Vcc 工作、也不会对器件产生任何影响、对吧?

    感谢您的回复和支持。

    此致、Shinu Mathew。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。 3.3V 供电和5V 供电的 RS-485收发器在业内都很常见、并且可以毫无问题地相互操作。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Max。。。