请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPD1S414 我有一个板、我们将使用 Pogo 引脚接口进行测试。 电流夹具不允许我将 USB 电缆插入电路板、并且我没有在连接器和 TPD1S414输入之间提供测试点。 测试夹具只能在 TPD1S414之后对 TP 施加电源。 当 VBUS_CON 悬空时、VBUS_SYS 上有5V 电压是否会有任何问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.