This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:PCI CLK 是否可调?

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/805944/xio2001-is-pci-clk-tuneable

器件型号:XIO2001

尊敬的团队:

我们的客户正在使用 XIO2001。 他们测量的 PCI CLK 为33.256988MHz、而不是精确的33MHz。

是否有任何规格。 如何在数据表中了解它???

或者、我们是否有任何解决方案来微调 PCI CLK?

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CK Ho:

    否、PCI CLK 不可调。 频率在 PCI 本地总线规范修订版本2.3的规范范围内、该规范并未精确指定33MHz。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、明白了。
    非常感谢您的反馈。