This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR216A:输出电流能力

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR216A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/805993/ds90cr216a-output-current-ability

器件型号:DS90CR216A

您好!

我们的客户使用 DS90CR216A。

由于输出的过冲很大、因此他们考虑插入阻尼电阻器。

因此、他们希望了解输出电流能力。

您能告诉我输出电流能力是多少?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki-San、

    我相信输出电流信息包含在 IBIS 模型中。 通常使用22 Ω 阻尼电阻器。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 I.K.-San:

    感谢你的答复。
    我明白了。 我将检查 IBIS 模型。

    谢谢、
    Naoki Aoyama