This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK105L:如果 PRU 接口连接到交换机,局域网瘫痪、则为电路板断电,

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/802635/tlk105l-power-down-the-board-if-the-pru-interface-connect-to-the-switch-the-local-area-network-paralysis

器件型号:TLK105L

你(们)好  

我曾尝试在靠近 RJ45的每个信号线路(TD+/-、RD+/-)上添加10pF 去耦电容、但它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的 ICM 在电缆侧(连接器侧)有 CMC。 您是否在设备端(即 TLK105L 和变压器之间)尝试过 CMC?

    例如,此 CMC 位于设备端: productfinder.pulseeng.com/.../HX1198FNL.pdf

    该行为的原因是、当器件断电时、信号在 TD 和 RX 之间环回。 您使用的开关可能对环回信号非常敏感、并且仍然需要链路。 在这种情况下、其他链路合作伙伴可能具有或不具有该链路。 您还可以尝试使用更长的电缆来查看问题是否仍然发生。

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够解决您的问题?

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。

    我将继续并关闭该线程。 如果您需要进一步的支持、请打开一个新的主题。

    此致、

    Hung Nguyen