This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:关于内部 VBIAS

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806130/tmds171-about-internal-vbias

器件型号:TMDS171

大家好、

 

我们了解 IN_D2p (2引脚)的内部 VBIAS 是 VDD (14引脚)。

我的理解是否正确?


 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kanemaru - San

    否、VBIAS 为3.3V。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢您的快速回复。

    我知道 VBIAS 是 VCC (3.3V)。

    非常感谢。

    此致、

    Kanemaru