This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:TCA9617A 现在、总线为20英寸、无论我们是否需要使用多个 TCA9617A 来增强驱动能力、我们该怎么做?

Guru**** 2930220 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806146/tca9617a-tca9617a-now-the-total-line-is-20inch-whether-we-need-to-use-multi-tca9617a-to-enhance-the-drive-ability-how-can-we-do-that

器件型号:TCA9617A

大家好 、

我 的客户现在正在使用 TCA9617A、总线为20英寸、无论我们是否需要 使用多个 TCA9617A  来提高  驱动 能力、我们该怎么做? 它是否 会影响  信号 序列 和 识别? 如何 配置 通道 A 和 通道 B? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    问题是、如果您认为线路上的电容太大。 TCA9617 (我推荐版本 B)将有助于缓冲电容并重新驱动信号。 如果我们估计 PCB 布线每英寸产生2pF 电容、则我们估计总线电容约为40pF (由于布线长度为20英寸)。 40pF 非常低、I2C 允许在100kHz 和400kHz 频率下运行400pF。 输入引脚上允许的 I2C 从器件最大值为10pF、因此、如果我们说总线上有10个从器件、总线总电容大约为140pF、仍然低于400pF、不违反 I2C 标准。

    您是否在信号上看到大总线电容问题?

    "如何配置通道 A 和通道 B?"
    您无法"配置"器件、只需将一侧拉至低电平(器件是双向的、因此任一侧都可以驱动)、而另一侧则将驱动为低电平。 它是 I2C 中继器。 (适用于开漏架构)它不是 I2C 从器件、也没有地址或配置寄存器。

    谢谢、
    -Bobby