This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:是否建议在1000M 介质转换器中使用 dp83869hm 寄存器设置并进行校正?

Guru**** 2418370 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/805460/dp83869hm-do-you-suggest-the-dp83869hm-register-setting-in-1000m-media-converter-and-correction

器件型号:DP83869HM

你(们)好,先生。

您是否建议在1000M 介质转换器和校正中使用 dp83869hm 寄存器设置?

e2e.ti.com/.../8712.CV4_2D00_S1_2D00_4111L.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、

    对于1000Mbps 介质转换器模式、您可以使用以下寄存器设置:
    0x01DF = 0x0044
    0x1EC[0]= 0 (只有位[0]应更改为"0"。)
    0x0000 = 0x1140
    0x0010 = 0x5048
    0x0C00 = 0x1140

    此致
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、Aniruddha。

    谢谢、  

    此外、我们使用 TPS73525为 VDDA2P5供电、但发现它遵循 VDDIO 3V3并影响到2.8~2.9V、

    是否可以将原理图作为" 三电源配置"中所附的电路原理图?

    我们能否  通过硬件引脚输出来检查"strap aneg_en"寄存器?  

    谢谢你