This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:TUSB8044A 是否可以向下支持主机和器件?

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/804563/tusb8044a-can-tusb8044a-support-a-host-and-a-device-on-the-downward-side

器件型号:TUSB8044A

您好、支持团队

我的客户正在构建一款具有受 SOC 支持的 USB3.1 w PD 的产品。 他们希望将集线器连接到此端口、并将外部连接器连接到外部世界。 问题是、他们是否可以使用此器件连接到 PC (USB2.0/USB3.x)、其中 PC 是主机、还可以使用其他 USB 端口连接到其他外设(器件)?  

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff

    您是否会提供他们想要实现的功能的方框图?

    主机只能连接到集线器的 UFP、下游器件只能连接到集线器的 DFP 端口、您不能将主机和器件连接到集线器的 DFP 端口。 但我们可能能够找到其他解决方案来满足他们的要求。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    此主题是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在直接电子邮件支持下、我将继续并关闭此主题。

    谢谢
    David