This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:眼图中的抖动

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/803501/ts3usb221-jitter-in-eye-diagram

器件型号:TS3USB221
主题中讨论的其他器件: TUSB211

大家好、

我们发现 TS3USB221在进行眼图测试时具有一些抖动、请参阅下面的测试范围和原理图、您能不能帮助分享任何可能的原因? 谢谢。

此致。

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

    您是否在询问 TUSB211或 TS3USB221? 提供的原理图中列出了 TUSB211。 您能描述一下产生上述眼图的测试用例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    维基:
    仍需要帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian 和 Malik、

    抱歉、我的拼写错误应该是 TUSB211。

    当 TUSB211不工作时、没有抖动、请参阅以下示波器。 TUSB211工作时将出现抖动。 这是正常的吗?

    测试流程:

    1.连接所有电缆

    为 DUT 上电

    开始测试

    4.有时 OSC 不能捕获信号,关闭 DUT,然后重新连接 OSC 和测试夹具之间的电缆,然后重新启动

    此致。

    维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Wiky:

    对于 USB HS 合规性测试、请使用下面链接的应用手册中第5.2节 USB 2.0上行信号质量测试中列出的步骤。 这是测试系统的最佳方法。 这些延迟转换不是正常的、即使在禁用状态下、您也可以看到一些分离边线。 测试时、系统的任何位置是否有共模扼流圈?

    www.ti.com/.../slla392.pdf