This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:Dp83640

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806006/dp83640-dp83640

器件型号:DP83640

您好!

我们有100个100Mbps 以太网(不适用)和 Dp83640、这是 10/20/30/50从机的最佳同步精度。

网络类型是从单主机到多保存通信。

谢谢、

苏曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Suman:

    此设置尚未经过评估、因此我们无法明确回答。 我们确实提供了有关同步性能和利用 DP83640实现低于 ns 精度的配套资料。 您可以在以下位置找到它: www.ti.com/.../technicaldocuments

    此致
    Aniruddha