This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:与 LMH1297引脚兼容的6G 器件

Guru**** 2533800 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806300/lmh1297-pin-compatible-6g-device-to-lmh1297

器件型号:LMH1297
主题中讨论的其他器件: LMH0397

LMH1297可支持高达12G。 您是否还有一个引脚兼容的器件、该器件的工作电流高达6G?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Gokhan、
    LMH1297 12G 和更低的速率-也包括6G。 但是、不存在仅兼容引脚的6G 和更低速率。
    LMH0397支持3G 和更低的数据速率。
    此致、Nasser