This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6F002-Q1:与 SD 卡配合使用

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E2U06-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806308/tpd6f002-q1-usage-with-an-sd-card

器件型号:TPD6F002-Q1
主题中讨论的其他器件:TPD2E2U06-Q1

您好!


我想知道在与 SD 卡配合使用时、此器件是否会对信号完整性产生负面影响?   我需要+105摄氏度的工作温度、因此我的选择仅限于这些保护器件的汽车级版本。  使用此器件时是否存在任何其他问题?  我是否应该考虑更好的器件?

谢谢、

HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以使用此器件、但100MHz 时的衰减非常高、因为这是一个滤波器部件。
    我会推荐 TPD2E2U06-Q1