This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75188:替换 LT1030

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: LT1030, SN75188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806261/sn75188-lt1030-to-replace

器件型号:SN75188
主题中讨论的其他器件:LT1030、

您好、Sirs、

如前面所述。

 LT1030是否 可以与 SN75188配合使用?

我们使用 RS-232驱动器、如何连接开/关和选通?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、

    是的、您可以使用 LT1030替代 SN75188。 这两个 都是 RS-232驱动器。  如果不需要使用选通条引脚、则可以将其保持断开状态。 对于开/关、这有点不方便。  您需要将其连接到5V (最高10V)。 如果您没有可用的5V 电源轨、则可能需要从12V 电源轨生成适当的电压。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao