This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB31:布局检查

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806245/ts3usb31-layout-check

器件型号:TS3USB31

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

通常、传入和传出线路应该是并行的? 2 in 3 out、5 in 6 out

这将是平滑的吗?

查看方框图和封装、HSD1+与 D+相连、HSD1-与 D-相连

这样、感觉出来的线路就无法始终保持差分。

您能否检查可以共享的实际布局文件? 喜欢公之于众?

但是、似乎无法保持90欧姆差分迹线的空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表正确、您可能需要遵循单端布线设计指南并保持45 Ω 电阻