This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0303:FPGA 和 LMH0303之间的最大布线长度为?μ m

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0303, LMH0318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806231/lmh0303-what-is-the-max-length-between-fpga-and-lmh0303-can-be-routed

器件型号:LMH0303
主题中讨论的其他器件: LMH0318

您好的团队:

我的应用低于,PCB 是 FR4,我的问题是:FPGA 和 LMH0303之间的最大布线长度是?μ m

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    由于 LMH0303没有 FR4 PCB 均衡器、因此我们可以将其限制为2英寸或4cm。

    另一个需要考虑的选项是使用 LMH0318。 该器件还具有 FR4均衡器和重定时器。 需要注意的一点是、使用 LMH0318时、最好在 FPGA 和 LMH0318输入之间至少具有4-5dB 的插入损耗。 这样做是为了确保不存在过度均衡。

    此致、Nasser