This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR800:适用于 DS125BR800的 SLV-EC/SubLVDS

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/805949/ds125br800-slvs-ec-sublvds-for-ds125br800

器件型号:DS125BR800

大家好

我想使用 DS125BR800来延长 SVLS-EC (Sub-LVDS)数据传输长度。

应用如下所示

Sony 图像传感器--SLVS-EC--> DS125BR800 --SLVS-EC-->主机。

它是否能够将此组件用于此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不熟悉此界面。 也许其他人有更好的想法。
    是否有任何描述电气规格的标准文档? 只需检查接口/之间的交流/直流规格匹配
    我做了一个快速谷歌研究、但我没有找到该文档。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    很抱歉、没有标准文档、这是 Sony 图像传感器的规格。

    那么我无法显示详细规格。 但规格大致如下。

    直流规格几乎与 sub-LVDS 相同。

    交流规格是、工作时钟频率为2.3GHz。

    请支持我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是 DS125BR800器件的正常应用。

    我们可以将 DS125BR800输出配置 为在该应用中工作、但我们需要知道所需的振幅和共模电压。  输入可能会更困难。  输入端接至 VDD。  对于 Sub-LVDS 器件、该2.5V 电平可能过高。  输入侧的唯一解决方案是交流耦合信号。  由于这是一个图像传感器、我不知道信号是编码还是扰频。  这是在交流耦合信号线路上实现直流平衡的要求、否则链路将不起作用。

    如果有用、您可以将规范私下发送到 lee.sledjeski@ti.com

    此致、

    Lee